Exportar e importar mapeado MicroLogix

Exporte o agregue información de mapeado MicroLogix de forma masiva exportando o importando un archivo CSV.
El archivo CSV contiene información sobre asociaciones de direcciones de MicroLogix, incluido el número de archivo, el nombre de la variable, el tipo de datos y el tipo de archivo MicroLogix. Puede exportar o importar hasta 1.000 asociaciones de mapeado MicroLogix.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal