Página de configuración del mapeado MicroLogix

El mapeado MicroLogix permite la comunicación entre los siguientes controladores:
  • Un controlador L70E y un controlador
    MicroLogix
    o
    CompactLogix
    para los proyectos de controlador de la versión 22.00 y posteriores
  • Un controlador L50E y un controlador
    MicroLogix
    o
    CompactLogix
    para los proyectos de controlador de la versión 23.00 y posteriores
El mapeado MicroLogix admite hasta 1.000 variables.
Utilice la página de configuración
Mapeado MicroLogix
para realizar las siguientes acciones:
  • Asocie un valor de dirección de
    MicroLogix
    a una variable en un controlador L70E o L50E.
  • Eliminar una asociación de dirección de
    MicroLogix
    .
  • Exportar mapeados
    MicroLogix
    .
  • Importar mapeados
    MicroLogix
    .
Ajustes de la página de configuración de Mapeado MicroLogix
Configuración
Descripción
Número de archivo
Muestra el número generado y asignado a la variable agregada. El mapeado
MicroLogix
admite un máximo de 1.000 variables.
El
Número de archivo
es un entero de lectura/escritura entre 0 y 999. No se admiten números de archivo duplicados.
Nombre de la variable
Especifica el nombre de la variable que está asociada con la dirección de
MicroLogix
.
Tipo de datos
Especifica los tipos de datos disponibles para la configuración, incluidos:
  • INT
  • DINT
  • REAL
  • STRING
El mapeado
MicroLogix
está disponible para matrices con un tamaño de cadena de 82, pero no está disponible para los subelementos de una matriz.
Tipo de archivo MicroLogix
Especifica el tipo de archivo
MicroLogix
al que se convierte el valor de una variable.
  • El tipo de datos INT se convierte en los tipos de archivo B (binario) o N (entero) de
    MicroLogix
    .
  • El tipo de datos DINT se convierte al tipo de archivo L (entero largo) de
    MicroLogix
    .
  • El tipo de datos REAL se convierte en el tipo de archivo F (coma flotante) de
    MicroLogix
    .
  • El tipo de datos STRING se convierte al tipo de archivo ST (cadena) de
    MicroLogix
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal