Exportar e importar mapeado Modbus

Exporte o importe información de mapeado Modbus de forma masiva exportando o importando un archivo CSV.
El archivo CSV contiene información sobre asociaciones de direcciones de Modbus, incluido el nombre de la variable, el tipo de datos, la dirección y la dirección utilizada. Puede exportar o importar hasta 200 asociaciones de mapeado Modbus. Las asociaciones de mapeado Modbus importadas sobrescribirán todas las asociaciones anteriores.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal