Página de configuración de Mapeado Modbus

El mapeado Modbus permite la comunicación entre un controlador
Micro800
y dispositivos Modbus, como una DesignStation de PanelView Component (PVC). El mapeado Modbus admite hasta 200 variables y está disponible para los siguientes controladores:
  • L20E
  • L50E
  • L70E
Utilice la página de configuración
Mapeado Modbus
para:
  • Asociar un valor de dirección de Modbus a una variable en el controlador
    Micro800
    .
  • Eliminar una asociación de dirección de Modbus.
  • Exportar mapeados Modbus.
  • Importar mapeados Modbus.
El formato de la dirección de Modbus es específico del dispositivo. Aunque se puede documentar de múltiples maneras para que el usuario lo entienda, los bytes transmitidos a través del cable siguen siendo idénticos. En los siguientes ejemplos, un controlador
Micro800
actúa como esclavo y la dirección lógica de la primera bobina es 000001.
  • Ejemplo de PVC
    Se usa el mismo formato cuando se configura la dirección de Modbus en PVC DesignStation y
    FactoryTalk Design Workbench
    . En concreto, a la primera bobina se le asigna la dirección 000001 en la PVC DesignStation y
    FactoryTalk Design Workbench
    . Si escribe la misma dirección de Modbus, se vincula un tag de PVC DesignStation a una variable de
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  • Ejemplo de otros dispositivos
    En algunos dispositivos, el formato del rango de direcciones de Modbus no se ajusta al formato del mapeado Modbus de
    FactoryTalk Design Workbench
    . Un formato común del maestro es representar la dirección de Modbus, que es la dirección física que se transmite por el hilo, con la dirección Modbus en 000000 asignada a la primera bobina. En estos casos, la dirección maestra de 000000 de la primera bobina se debe asignar a 000001 en el mapeado Modbus de
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Ajustes en la página de configuración Mapeado Modbus
Configuración
Descripción
Ethernet
Proporciona un vínculo a la página de configuración
Ethernet
del controlador, donde se puede activar el protocolo de control de transmisión (TCP) de Modbus.
Nombre de la variable
Especifica el nombre de la variable que está asociado con la dirección actual de Modbus.
El mapeado Modbus admite hasta 200 variables.
Tipo de datos
Especifica los tipos de datos de Modbus disponibles para la configuración.
Dirección
Especifica la dirección de Modbus que se introducirá. Una dirección tiene 5 o 6 números, donde el primer número representa el tipo de registro.
  • 0xxxxx
    para bobinas
  • 1xxxxx
    para entradas discretas
  • 3xxxxx
    para registros de entrada
  • 4xxxxx
    para registros de retención
Dirección utilizada
Especifica el rango de direcciones de Modbus que se puede asociar con una variable. Los valores varían según la dirección de Modbus y el tipo de datos.
Los rangos de direcciones de 6 dígitos son los siguientes:
  • 000001–065536
  • 100001–165536
  • 300001–365536
  • 400001–465536
Los rangos de direcciones de 5 dígitos son los siguientes:
  • 00001-09999
  • 10001-19999
  • 30001-39999
  • 40001-49999
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal