Página de configuración de la memoria
La página de configuración
Memoria
muestra la cantidad de memoria asignada, disponible y utilizada para los diferentes elementos. Debe compilar el proyecto del controlador para ver la información en la página. Los datos de la página se actualizan después de compilar el proyecto.Utilice la página de configuración
Memoria
para realizar las siguientes acciones:- Ver la información de la memoria de un controladorMicro800.
- Especificar la memoria que se reservará para variables temporales.
- Compilar el proyecto del controlador.
CONSEJO:
- La información del controlador de esta página se actualiza después de compilar el proyecto. Antes de ver la página, compile el proyecto.
- Antes de la compilación inicial, los parámetros deAsignaciones actualesse muestran comoN/A.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Memoria máxima | Muestra, en bytes, la capacidad de memoria del controlador Micro800 . |
Asignación máxima de datos | Muestra, en bytes, la cantidad de memoria asignada a los datos. |
Asignaciones actuales | |
Datos | Muestra, en bytes, la cantidad de memoria que se usa para admitir las variables del sistema del controlador, en entradas y salidas. |
Programa | Muestra, en bytes y pasos*, la cantidad de memoria que usan los programas del proyecto del controlador. |
Espacio disponible | |
Datos | Muestra, en bytes, la cantidad restante de memoria de datos del controlador. |
Programa | Muestra, en bytes y pasos, la cantidad restante de memoria del programa en el controlador. |
Proyecto incorporado | |
Asignada | Muestra, en bytes, la cantidad de memoria reservada para los archivos necesarios para crear el proyecto del controlador. |
Usada | Muestra, en bytes, la cantidad de memoria utilizada para los archivos necesarios para crear el proyecto del controlador. |
Libre | Muestra, en bytes, la cantidad de memoria usada para los archivos necesarios para crear el proyecto del controlador. |
Variables temporales | |
Reserva de memoria de datos para variables temporales | Muestra, en bytes, la cantidad de memoria reservada para variables temporales. De forma predeterminada, el tamaño de la memoria es:
|
Asignada | Muestra, en bytes, la cantidad de memoria reservada para variables temporales y expresiones complejas durante la compilación. |
Usada | Muestra, en bytes, la cantidad de memoria utilizada por las variables temporales y las expresiones complejas durante la compilación. |
Libre | Muestra, en bytes, la cantidad de memoria disponible para variables temporales y expresiones complejas durante la compilación. |
Memoria remanente | |
Asignada | Las dos barras muestran respectivamente:
|
Usada | Las dos barras muestran respectivamente:
|
Libre | Las dos barras muestran respectivamente:
|
*Paso es la unidad de medida del número de instrucciones de lógica de escalera básicas, partiendo de la suposición de que cada bloque de instrucciones tiene aproximadamente:
| |
Entregue su opinión