Asignación de memoria

En la siguiente sección se presenta la memoria del controlador
Micro800
en
FactoryTalk Design Workbench
con ejemplos.
  • En el caso de los archivos de datos, una palabra equivale a 16 bits de memoria.
  • En el caso de los archivos de programa, una palabra equivale a una instrucción de lógica de escalera con un operando.
Ejemplos de archivos de datos
Archivo de datos
Es igual a
Un elemento de archivo de datos enteros
Una palabra de usuario
Un elemento de archivo de datos de palabra larga
Dos palabras de usuario
Un elemento de archivo de datos de temporizador
Tres palabras de usuario
Ejemplos de archivo de programa
Archivo de programa
Consume
Cada instrucción XIC con un operando
Una palabra de usuario
Cada instrucción EQU con dos operandos
Dos palabras de usuario
Cada instrucción ADD con tres operandos
Tres palabras de usuario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal