Archivos de función
Los archivos de función no consumen memoria de usuario.
Cada elemento de datos de entrada o salida consume alrededor de tres palabras de usuario debido a los recursos extra asociados al forzado de E/S. Debido a la memoria de usuario limitada del controlador, a pesar de que el controlador admite hasta 256 elementos en un archivo, puede que no sea posible crear un archivo con 256 elementos.
El controlador
Micro800
admite un total de 20 kilobytes de archivos de programa y archivos de datos. El uso máximo de memoria de datos es de 10.000 palabras.Entregue su opinión