Uso predeterminado de memoria

Un proyecto vacío utiliza una memoria de código cero y el parámetro
Memoria usada
indica 0 para el consumo de memoria y los pasos en un proyecto vacío.  Un controlador
Micro800
contiene una cierta cantidad de memoria y pasos porque la porción de datos contiene:
  • Variables del sistema
  • E/S
  • Memoria reservada para variables temporales
  • Memoria reservada para variables de usuario agregadas durante cambios en línea
Uso de memoria predeterminado de un controlador Micro800
Controlador
Consumo de memoria
Paso
Micro810
5 KB
456
Micro820
20 puntos
14 KB
591
Micro850
24 puntos
15 KB
657
Micro850
48 puntos
15 KB
659
Micro870
24 puntos
15 KB
657
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal