Ver el modo de controlador
Si está conectado a un controlador
Micro800
, utilice Conexión
para ver el modo del controlador.Requisitos previos
- El controlador está en línea.
Para ver el modo de controlador
- EnConexión, seleccione
para expandir el modo de controlador. Los modos de controlador disponibles son los siguientes:- Programa: El controlador está en el modo de no ejecución y se puede programar. El modo no se puede cambiar de forma remota.
- Programa remoto: El controlador está en el modo de no ejecución y se puede programar. El modo se puede cambiar de forma remota.
- Ejecución: El controlador está en el modo de ejecución. El modo no se puede cambiar de forma remota.
- Ejecución remota: El controlador está en el modo de ejecución remota y muestra los valores conectados desde el controlador enFactoryTalk Design Workbench. El modo se puede cambiar de forma remota.
Entregue su opinión