Ver el estado de fallo de controlador

Si está conectado al controlador
Micro800
, utilice
Conexión
para ver el estado de error del controlador.
Requisitos previos
  • El controlador está en línea.
Para ver el estado de fallo del controlador
  1. (opcional) Si
    Conexión
    permanece oculto, ábralo realizando una de las siguientes acciones:
    • En el menú
      Ver
      , seleccione
      Conexión
      .
    • Seleccione el botón de Centro en línea para abrir el
      Centro en línea
      .
  2. En
    Conexión
    , junto al nombre del controlador y el número de catálogo, compruebe el color del interruptor. Si se produce un error, el interruptor se pone en rojo, con un icono de error.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal