Configurar la ruta de conexión
Use el
Centro en línea
para configurar la ruta de conexión del controlador introduciendo su dirección IP.Para establecer la ruta de conexión
- Seleccione
para abrir el Centro en línea. - EnCentro en línea, en el cuadroRuta, especifique la dirección IP del controlador.
- SeleccioneIntro.
Para borrar la ruta de conexión, haga doble clic en el cuadro
Ruta de acceso
, elimine la dirección IP y, a continuación, seleccione Intro
.Entregue su opinión