RSLinx Classic y FactoryTalk Linx no pueden compartir el USB con el controlador DF1
Existe la restricción de que
RSLinx Classic
y FactoryTalk Linx
no pueden compartir los USB a los controladores DF1, que se utilizan con Micro810
(2080-USBADAPTER) y L20E con pantalla LCD remota (2080-REMLCD). Como los USB a los controladores DF1 se configuran automáticamente al conectar el cable USB, únicamente podrá comunicarse correctamente el programa que primero controle el controlador.Como el USB al controlador DF1 no se puede compartir entre
RSLinx Classic
y FactoryTalk Linx
, debe asegurarse de que el programa que toma el control del controlador primero es el correcto. Una vez que cada programa asuma el control del controlador, dicho control será permanente. Como FactoryTalk Linx
siempre se ejecuta como servicio en segundo plano, puede detenerse para dejar de asumir el control del controlador. RSLinx Classic
puede ejecutarse como una aplicación, de modo que puede detenerse para dejar de asumir el control del controlador, pero también puede configurarse para ejecutarse como un servicio, como FactoryTalk Linx
.Para evitar conflictos, realice una de las acciones siguientes:
- Reinicie el equipo
- Desconecte el cable del dispositivo y reinicie el equipo para asegurarse de que ambos programas se han cerrado.
- Inserte el cable al dispositivo de nuevo y reinicie el controlador.
- Busque el controlador L20E o el controladorMicro810desde RSWhoRSLinx Classico el exploradorFactoryTalk Linx. El programa que lo primero lo haga, obtendrá el control del controlador.
- Alternativas al reinicio del PC-RSLinx ClassicaFactoryTalk Linx:
- CierreRSLinx Classicsi se está ejecutando como una aplicación. Asegúrese de queRSLinx Classicsigue sin ejecutarse comprobando la Barra de tareas. SiRSLinx Classicse ejecuta como un servicio, cierreRSLinx Classicyendo a y deteniendo el servicio.
- Retire el cable USB y ejecute el exploradorFactoryTalk Linx.
- Introduzca el cable USB de nuevo y el controlador aparecerá en el explorador.
- Alternativas al reinicio del PC-RSLinx ClassicaRSLinx Classic:
- Cierre todas las ventanasFactoryTalkdel explorador yFactoryTalk Administration Consoledel explorador de comunicaciones. El servicioFactoryTalk Linxtambién puede cerrarse completamente en y deteniendo el servicio.
- Retire el cable USB y ejecuteRSLinx ClassicRSWho.
- Introduzca el cable USB de nuevo y el controlador aparecerá en RSWho.
Entregue su opinión