Supervisar variables locales y globales

Abra las cuadrículas de variables locales y globales para supervisar los valores de las variables en tiempo real.
En cada cuadrícula de variables aparecen los valores y el estado de forzado de las variables en sus respectivas columnas. Si el valor de salida no está disponible, aparece texto en la etiqueta de salida.
Para los programas gráficos y bloques de función, la apariencia de los valores varía según su tipo:
  • Los valores de salida de tipos de datos booleanos se muestran en negro o gris, independientemente de si el valor es Cierto o Falso. Un valor de salida en negro indica que se puede modificar y un valor de salida en gris indica que no se puede cambiar.
  • Los valores de salida de los tipos de datos SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, LINT, ULINT, LWORD, REAL, LREAL, TIME, DATE y STRING aparecen como un valor de número o texto en el elemento. Si la salida es un tipo de estructura, el valor aparece como el miembro seleccionado.
Requisitos previos
  • El controlador está en modo
    Ejecución remota
    .
Para supervisar variables locales y globales
  1. Para abrir la cuadrícula de variables, realice una de las siguientes acciones:
    • Para abrir la cuadrícula de variables locales, en el
      Organizador de proyectos
      , vaya a
      Programas
      <program-name>
      , y, a continuación, haga doble clic en
      Variables locales
      .
    • Para abrir la cuadrícula de variables globales, en
      Organizador de proyectos
      haga doble clic en
      Variables globales
      .
  2. Monitorice los valores.
    CONSEJO:
    • El color de fondo de una celda muestra su estado: blanco si es modificable, gris para solo lectura.
    • El
      Valor
      de las funciones definidas por el usuario y de los bloques de funciones definidas por el usuario es de solo lectura.
    • En el caso de las unidades de organización del programa cuyo
      Valor
      sea modificable, también puede modificar el valor en el editor de lenguaje.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal