Agregar comentarios de nivel de bit a una variable

Los comentarios de nivel de bit se crean en la cuadrícula de variables y se muestran con el nombre de la variable en el editor de lenguaje. Los comentarios se almacenan en el proyecto del controlador y se guardan como texto sin formato.
Para agregar comentarios de nivel de bit a una variable
  1. En la cuadrícula de variables globales o locales, busque la variable a la que desea agregar los comentarios de nivel de bit.
  2. En la columna
    Comentario
    , escriba los comentarios de nivel de bit y, a continuación, seleccione la tecla
    Intro
    .
    En el editor de lenguaje, después de asignar una variable con comentarios de nivel de bit a un elemento, los comentarios aparecerán encima de la variable o como información sobre herramientas.
    CONSEJO: Para eliminar comentarios de nivel de bit, en la columna
    Comentario
    , elimine los comentarios y, a continuación, seleccione la tecla
    Intro
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal