Comentarios de nivel de bit
Los comentarios de nivel de bit son descripciones que se agregan para explicar los propósitos o la funcionalidad de los bits individuales.
En el editor de lenguaje, se muestran comentarios de nivel de bit cuando asigna variables a elementos de unidad de organización del programa (POU). Los comentarios de nivel de bit se aplican a los siguientes tipos de variables, POU y elementos de POU:
- Variables definidas por el usuario
- Variables del tipo de datos INT
- Matrices multidimensionales del tipo de datos INT
- POU y elementos de POU
- Instrucciones, bobinas y contactos en un LD
- Variables globales y locales en una UDFB
- Variables globales y locales en una UDF
Al realizar las siguientes acciones, los comentarios de nivel de bit capturan los cambios realizados en las variables asociadas:
- Agregue, actualice o elimine POU o variables.
- Copie o pegue POU, variables o instancias cruzadas.
- Exporte o importe dispositivos o POU.
- Exportar o importar variables globales o locales
Entregue su opinión