Restaurar programas y archivos de proyecto desde el módulo de memoria
Use el botón
Restaurar desde el módulo de memoria
en Página de configuración del módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2 para restaurar los programas del usuario y los archivos del proyecto desde el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2.Requisitos previos
- Se detecta el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2.
- El controlador se encuentra en modo dePrograma remoto.
- El proyecto está almacenado en el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2.
Para restaurar programas y archivos de proyecto desde el módulo de memoria
- En elOrganizador de proyectos, vaya a y, a continuación, haga doble clic en2080-MEMBAK-RTC2.
- En la página2080-MEMBAK-RTC2, seleccioneMódulo de memoria.
- En la página de configuraciónMódulo de memoria, seleccioneRestaurar desde el módulo de memoria.
- EnMódulo de memoria, seleccioneRestaurar.
- SeleccioneCerrar.
Entregue su opinión