Crear una copia de seguridad de programas y archivos de proyecto en el módulo de memoria

Use el botón
Hacer una copia de seguridad en el módulo de memoria
en Página de configuración del módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2 para crear copias de seguridad de los programas de usuario y de los archivos del proyecto del controlador en el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2.
Requisitos previos
  • Se detecta el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2.
  • El controlador se encuentra en modo de
    Programa remoto
    .
Para crear una copia de seguridad de los programas y de los archivos de proyecto en el módulo de memoria
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , vaya a
    Configuraciones de E/S
    Módulo enchufable
    y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga doble clic en
      2080-MEMBAK-RTC2
      .
    • Seleccione
      2080-MEMBAK-RTC2
      , y, a continuación, seleccione la tecla
      Intro
      .
  2. En la página
    2080-MEMBAK-RTC2
    , seleccione
    Módulo de memoria
    .
  3. En la página de configuración
    Módulo de memoria
    , seleccione
    Hacer una copia de seguridad en el módulo de memoria
    .
  4. En
    Módulo de memoria
    , seleccione
    Copia de seguridad
    .
  5. Seleccione
    Cerrar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal