Sustituir un módulo de expansión
Siga estos pasos para reemplazar un módulo de expansión por otro en un proyecto de controlador.
Requisitos previos
- Para reemplazar un módulo a través del menúReemplazar módulo, se debe agregar al menos un módulo al controlador.
- Para reemplazar un módulo a través del menúNuevo módulo, se deben agregar al menos dos módulos al controlador, y el módulo que desea reemplazar no está en la última ranura.
Para reemplazar un módulo de expansión
- Realice una de las siguientes acciones:
- Para reemplazar un módulo de expansión usando el menúReemplazar módulo
- En elOrganizador de proyectos, vaya a .
- ExpandaExpansiones, haga clic con el botón secundario en el módulo que desea reemplazar y, a continuación, seleccioneReemplazar módulo.
- EnAgregar módulo, seleccione el nuevo módulo y, a continuación, seleccioneAgregar.
- EnDefinición de los dispositivos, configure los ajustes según sea necesario y, a continuación, seleccioneAceptar.
- Para reemplazar un módulo de expansión mediante el menúNuevo módulo
- En elOrganizador de proyectos, vaya a .
- ExpandaExpansiones, haga clic con el botón secundario en el módulo que desea reemplazar y, a continuación, seleccioneEliminar.
- EnAdvertencia, seleccioneNO.
- EnExpansiones, haga clic con el botón secundario enDisponible, y, a continuación, seleccioneNuevo módulo.
- EnAgregar módulo, seleccione el nuevo módulo y, a continuación, seleccioneAgregar.
- EnDefinición de los dispositivos, configure los ajustes según sea necesario y, a continuación, seleccioneAceptar.
Entregue su opinión