Módulos de expansión publicados de forma independiente

Cada versión de
FactoryTalk Design Workbench
incluye un conjunto de módulos de expansión para los controladores L50E y L70E. Puede agregar los módulos de expansión a los controladores y configurar los módulos de expansión utilizando el espacio de trabajo del controlador.
Algunos módulos de expansión se publican y están disponibles con independencia de la versión de software, e incluyen un paquete de soporte que, al instalarse, actualiza el software de
FactoryTalk Design Workbench
.
Una vez agregado un módulo de expansión publicado de forma independiente, este estará disponible en el
Organizador de proyectos
en el nodo
Expansión
. La configuración y la gestión de los módulos de expansión publicados de forma independiente siguen el mismo procedimiento que los demás módulos de expansión.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal