Configurar el intervalo de exploración de los módulos de expansión

Los controladores L70E admiten la configuración del intervalo de exploración de cada módulo de expansión, excepto para el módulo de fuente de alimentación. De esta forma, el controlador puede omitir de forma selectiva la exploración de módulos de expansión específicos durante el modo
Ejecución
. Por ejemplo, si se establece el intervalo de exploración de los módulos analógicos en cada cinco ciclos, se reduce la sobreexploración de datos analógicos que cambian lentamente, lo que reduce el tiempo del ciclo del programa.
CONSEJO:
La optimización del intervalo de exploración para reducir el tiempo del ciclo del programa solo se hace efectiva cuando hay más de cuatro módulos de expansión.
Requisitos previos
Para configurar el intervalo de exploración de los módulos de expansión
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , vaya a
    Configuraciones de E/S
    Expansión
    .
  2. Haga clic con el botón secundario en
    Expansión
    y, a continuación, seleccione
    Ciclo de exploración
    .
  3. En
    Ciclo de exploración
    , en la lista
    Intervalo de exploración personalizado
    , seleccione el intervalo de exploración.
    De forma predeterminada, los módulos analógicos utilizan el
    Intervalo de exploración personalizado
    seleccionado y los módulos digitales se establecen en
    Cada exploración
    .
  4. Seleccione
    Sincronización inicial
    para iniciar la exploración en todos los módulos como sea necesario.
    Durante la primera exploración tras cambiar del modo
    Programa
    al modo
    Ejecución
    , se analizarán todos los módulos, independientemente de su configuración de
    Sincronización inicial
    .
  5. En la lista
    Intervalo de exploración
    , seleccione
    Cada exploración
    o
    Intervalo de exploración personalizado
    para módulos individuales como sea necesario.
  6. Seleccione
    Aceptar
    .
Intervalo de exploración de los módulos de expansión
Intervalo de exploración de los módulos de expansión
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal