Agregar un módulo de expansión desde el controlador

Al eliminar un módulo de expansión, se eliminan todas las variables asociadas de la configuración del controlador.
Tras eliminarlo, actualice todas las Unidades de organización del proyecto, las definiciones de interrupción, los mapeados de direcciones Modbus, los mapeados MicroLogix y los mapeados DNP3 que utilicen esas variables.
Para eliminar un módulo de expansión desde el controlador
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , vaya a
    Configuraciones de E/S
    Expansión
    .
  2. Expanda
    Expansión
    , haga clic con el botón secundario en el módulo de expansión y, a continuación, seleccione
    Eliminar
    .
  3. En
    Advertencia
    :
    • Seleccione
      Aceptar
      para eliminar el marcador de posición del
      Organizador de proyectos
      . El número de ranuras de los módulos siguientes se reducirá en uno.
    • Seleccione
      No
      para mantener el marcador de posición en el
      Organizador de proyectos
      y que
      Disponible
      aparezca en la ranura original. Los números de ranura de otros módulos permanecen sin cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal