Agregar el controlador de Ethernet e introducir manualmente la dirección IP del controlador Micro800
Si utiliza Ethernet en lugar de USB para conectarse al controlador, el driver para Ethernet/IP se instala de forma predeterminada y puede conectarse a los dispositivos que están en la misma subred que el ordenador. Si hay un servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) disponible, en la mayoría de casos se asignarán direcciones IP a su equipo y al dispositivo (como el controlador L70E, que adopta el valor predeterminado de DHCP) que les permitirán comunicarse mediante el driver para Ethernet/IP. El driver para Ethernet/IP buscará todos los dispositivos en la subred.
En casos donde el dispositivo no está en la misma subred que el equipo o si no desea ver todos los dispositivos en la subred, recomendamos instalar el controlador para dispositivos Ethernet e introducir manualmente la dirección IP del dispositivo.
Para agregar al controlador de Ethernet e introducir manualmente la dirección IP del controlador Micro800
- Para abrirSeleccionar dispositivo, realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione
para abrir el Centro en líneay, a continuación, seleccione
. - En elOrganizador de proyectos, seleccione el
.
- EnSeleccionar dispositivo, seleccione el
. - EnConfigurar controladores, en la listaTipos de controladores disponibles, seleccioneEthernet.

- SeleccioneAgregar nuevo.
- EnConfigurar controlador, cambie elnombresegún sea necesario y, a continuación, en el cuadroLista/rango de dispositivos, introduzca la dirección IP del controlador.Recomendamos adjuntar “:EIP” a la dirección IP para evitar el puerto CSPv4 2222.

- SeleccioneAceptar.
- EnConfigurar controladores, seleccioneCerrar.
- EnSeleccionar dispositivo, expanda el controlador de dispositivo Ethernet que ha agregado, seleccione el controlador y, a continuación, seleccioneAceptar.
Entregue su opinión