Cuadro de diálogo Definición del dispositivo - parámetros de la vista Información general
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el número de catálogo del dispositivo que se va a configurar. |
Nombre | Especifica el nombre del dispositivo. El nombre debe cumplir el estándar IEC 61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite. |
Descripción | Especifica la revisión del dispositivo. La descripción debe tener un máximo de 512 caracteres. Si la descripción excede la longitud máxima, el software omite los caracteres adicionales. |
Canal | Especifica el canal utilizado por el dispositivo. |
Usar tipo de dispositivo expandido | Determina si se usa el tipo de dispositivo expandido. Si no se selecciona Usar tipo de dispositivo expandido :
Al desactivar Usar tipo de dispositivo expandido , no se eliminan los valores guardados de Tipo de dispositivo expandido y Revisión . Los valores se conservan y se restauran cuando se vuelve a seleccionar Usar tipo de dispositivo expandido . |
Tipo de dispositivo expandido | Muestra el tipo de dispositivo hexadecimal de cuatro dígitos cuando se selecciona Usar tipo de dispositivo expandido . |
Agregar HART EDD | Seleccione para abrir el cuadro de diálogo Agregar HART EDD . |
Revisión | Muestra la revisión del dispositivo y la revisión del software. La revisión del dispositivo se utiliza para indicar la revisión de la interfaz del dispositivo. Los valores válidos de revisión del dispositivo son 0-254. Los valores mayores que 126 no admiten codificación electrónica. Los valores válidos de la versión del software son 0-253. |
Codificación electrónica | Define la codificación electrónica utilizada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error. Los valores válidos son:
Para obtener información detallada sobre la Codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control Logix5000, publicación LOGIX-AT001. |
Conexión | Muestra la conexión de E/S al dispositivo.
|
Entregue su opinión