Cuadro de diálogo Definición del dispositivo - vista Información general
En el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
, utilice la vista Información general
para configurar la definición del dispositivo.
CONSEJO:
- Si cambia lacodificación electrónicamientras está en línea, se interrumpe la conexión con el dispositivo y cualquier dispositivo que esté conectado a través del dispositivo. Si se interrumpe una conexión de E/S con un dispositivo, se producirá una pérdida de datos.
- El parámetroConexiónafecta a las opciones de configuración disponibles para los datos de entrada y los datos de salida y determina los datos que se van a intercambiar entre el propietario-controlador y el dispositivo.
Entregue su opinión