PELIGRO: Pérdida de conexión

Al desactivar la casilla
Habilitar Modo Supervisor
, el dispositivo dejará de ser un supervisor de anillo de nivel de dispositivo y es posible que se interrumpan (romper) las conexiones con todos los dispositivos del anillo si este dispositivo es el único supervisor del anillo.
Antes de continuar, asegúrese de que la interrupción de las conexiones que pasan a través del anillo en ese momento no suponga un problema.
Si una interrupción de la conexión no supone un problema, en el cuadro de diálogo
Confirmación
:
  • Seleccione
    Sí
    para continuar.
  • De lo contrario, seleccione
    No
    para cancelar la operación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal