Parámetros de la vista Conexión
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI) (ms) | Especifica el régimen de intercambio de datos entre el controlador y el dispositivo. El rango de RPI válido se muestra en este campo. Los rangos válidos y los valores predeterminados dependen del dispositivo. De lo contrario, el campo RPI es de solo lectura y lo establece la tarea de seguridad o el grupo de movimiento. IMPORTANTE: Cambiar el valor de RPI mientras está en línea hace que la conexión con el dispositivo se cierre y se vuelva a abrir. No se puede editar el valor de RPI en las siguientes condiciones:
Para los dispositivos HART® :El valor de RPI se establece o se ajusta dentro del rango de 500,0 ms a 9.999,9 ms. Si el dispositivo HART que se va a crear es el primer dispositivo bajo un dispositivo analógico HART, el valor de RPI predeterminado será de 500,0 ms. De lo contrario, el valor de RPI coincide con el valor de RPI especificado en otros dispositivos HART bajo el mismo dispositivo analógico HART. Si el dispositivo HART que se va a pegar es el primer dispositivo bajo un dispositivo analógico HART, se conserva el valor de RPI de la copia. De lo contrario, el valor de RPI coincide con el valor de RPI especificado en otros dispositivos HART bajo el mismo dispositivo analógico HART. Los cambios en RPI se aplican automáticamente a todos los dispositivos HART bajo el mismo dispositivo analógico HART. Si otro dispositivo HART tiene ediciones pendientes en su RPI en el momento en que se aplica un RPI en otro dispositivo HART.
|
Utilizar la conexión de unidifusión a través de EtherNet/IP Conexión a través de EtherNet/IP | Determina si se establece una conexión de unidifusión o multidifusión a través de la red. El valor predeterminado es Unidifusión. El valor predeterminado para los controladores de alta disponibilidad es Multidifusión. Con los dispositivos HART, no se puede modificar el tipo de conexión de entrada cuando está en línea. Utilice Multidifusión o Unidifusión para los controladores no redundantes. Utilice la multidifusión para los controladores redundantes. Si modifica este campo mientras está en línea, seleccionar Aplicar hace que se abra Interrupción de la conexión .IMPORTANTE:
|
Usar una conexión programada a través de ControlNet Conexión a través de ControlNet | Determina si se programa explícitamente la conexión de red a través de redes ControlNet.
Consejo: Si esta conexión cambia de No programada a Programada, programe la conexión mediante el software RSNetWorx for ControlNet. |
Inhibir módulo | Inhibe o desinhibe las conexiones con el dispositivo. La inhibición del dispositivo hace que se interrumpan todas las conexiones con el dispositivo, lo que provocará la pérdida de datos. Cuando el dispositivo está inhibido y en línea, el icono que representa este dispositivo en el organizador del controlador muestra el icono Inhibido. Seleccione esta opción para detener la comunicación con un dispositivo.
|
Fallo mayor en el controlador si falla la conexión en el modo Ejecución | Determina si el controlador entrará en un estado de fallo mayor si falla la conexión mientras el controlador está en modo Ejecución. |
Habilitar diagnóstico automático | Habilita o deshabilita el diagnóstico automático. Consejo: Al deshabilitar esta función, se evita que este dispositivo publique diagnósticos en FactoryTalk® Alarms and Events . |
Fallo de conexión | Muestra el código de fallo devuelto por el controlador (para el dispositivo configurado) y un texto que detalla el fallo de conexión que se ha producido. Las categorías habituales de errores son:
|
Entregue su opinión