Vista Conexión
Utilice la vista
Conexión
para definir el comportamiento de controlador a dispositivo.- Seleccionar un intervalo entre paquetes solicitado.
- Si se admite, seleccione una conexión de unidifusión o multidifusión por EtherNet/IP
- Si se admite, seleccione una conexión programada o no programada a través de ControlNet.
- Si se admite, seleccione una activación de entrada.
- Elegir la inhibición del dispositivo.
- Configurar el controlador para que la interrupción de la conexión con este dispositivo provoque un fallo mayor en el controlador.
- Si se admite, habilite el diagnóstico automático.
- Ver los fallos de conexión.CONSEJO:Los datos de la vistaConexiónproceden directamente del controlador y muestran información sobre las condiciones de la conexión entre el controlador y el dispositivo.
Entregue su opinión