Diagnosticar un problema con un punto

Utilice
Diagnóstico de Puntoxx
para ver la información de diagnóstico de un punto individual. Diagnóstico está deshabilitado cuando:
  • Trabaja fuera de línea.
  • Hay una desigualdad de identidad.
Para diagnosticar un problema con un punto
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Puntos
    .
  2. En la vista
    Puntos
    , en la columna
    Diagnóstico
    del punto, seleccione .
  3. En
    Diagnóstico de Puntoxx
    , consulte el diagnóstico del punto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal