Vista Modbus Slave

Utilice la vista Modbus Slave para configurar los ajustes de la comunicación Modbus como esclavo maestro.
Ejemplo de vista Modbus Slave
Parámetros de la vista Modbus Slave
Parámetro
Definición
Elecciones disponibles
Modbus Format
Determina si el formato de transmisión Modbus es Modbus RTU o Modbus ASCII.
  • 0 = RTU (predeterminado)
  • 1 = ASCII
Inter-frame Timeout
Especifica el tiempo de retardo máximo para recibir datos para la RTU.
CONSEJO: Este parámetro solo está disponible cuando Modbus Format se establece en Modbus RTU.
0 no es un valor válido.
Utilice la Tabla 2 y la Tabla 3 para determinar el valor mínimo.
Node Address
Especifica la dirección de nodo del esclavo.
1...247 (predeterminado = 1)
Diagnostics
Cuando el estado del controlador esté en línea, abra el cuadro de diálogo Diagnostics para ver los contadores de diagnóstico para la gestión del rendimiento y de errores con Modbus Slave.
–
Seleccione Diagnostics para ver la información de diagnóstico del canal Modbus Slave.
Ejemplo de cuadro de diálogo de diagnóstico de canal esclavo Modbus
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal