Protección contra cambios de dominio
    Los enrutadores  cumplen con los estándares de seguridad de  para proteger tanto al instalador como al usuario final contra intentos de cambio de dominio no deseados y no autorizados.
Stratix® 4300
 Remote AccessFactoryTalk® Remote Access™
 ManagerEsto significa que el dominio de registro del dispositivo no se puede cambiar, ya que la información de registro se almacena en el servidor una vez que se registra el dispositivo. Por esta razón, el dispositivo se registra en el dominio hasta que se elimina por completo de él.
     OBSERVACIÓN: 
    Consulte Traslado y eliminación de dispositivos para obtener más información sobre este tema.
En caso de un intento de cambio de dominio no autorizado, se activa un bloqueo de seguridad que impide que el enrutador se registre en un dominio y la herramienta 
Registro del dispositivo
 devuelve un mensaje de error.Operación de restauración
Para restablecer el funcionamiento del enrutador después de un bloqueo de seguridad, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico.Entregue su opinión