Traslado y eliminación de dispositivos
    Un dispositivo asociado a un dominio se puede eliminar o mover a otro dominio de la forma que sea necesario.
Para eliminar un dispositivo de un dominio:
- Acceda ay seleccione .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Haga clic una vez en el icono del dispositivo en el panel derecho y haga clic con el botón derecho en la fila del dispositivo. Se abre un menú contextual.
- ElijaMoveroQuitarentre las acciones enumeradas en el menú contextual.
     OBSERVACIÓN: 
    Una vez que se ha eliminado un dispositivo, se puede registrar en un nuevo dominio. Consulte Protección contra cambios de dominio para obtener más información sobre este tema.
Una vez que haya eliminado su dispositivo, se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña en la próxima conexión al servidor. De hecho, el nombre de usuario y la contraseña son información necesaria para conectarse a un dominio.
Entregue su opinión