Agregar un servicio
    - En, acceda a la sección .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- En el panel del dominio (izquierdo), seleccione el subdispositivo.
- En el panelServiciode la derecha, haga clic en el botónmás en un círculo.
- Se abrirá la ventana de diálogoCrear servicio. Complete todos los campos obligatorios:- Nombre: el nombre del subdispositivo. A menos que el usuario cambie el nombre, es igual alTipo de servicio.
- Tipo de servicio:- Personalizado: ejecuta una aplicación mediante una línea de comando que se introduce en el cuadro de textoAcción personalizada.OBSERVACIÓN: Consulte Ejemplo de aplicación de servicio Personalizado para ver ejemplos de las aplicacionesUltraVNC,TightVNCySSH a través de PuTTY.OBSERVACIÓN: Si elTipo de servicioestá establecido enPersonalizado, la configuración dePuertoyRuta de accesono estarán disponibles.
- RDP: (Protocolo de escritorio remoto) abre un cliente RDP de Microsoft en la dirección IP especificada.
- HTTP: abre una nueva ventana de exploración en dirección IP especificada.
- HTTPS: abre una nueva ventana de exploración en dirección IP especificada.
 
- Puerto: el puerto del subdispositivo a través del cual se establece la comunicación.OBSERVACIÓN: Esta configuración está disponible si elTipo de servicioestá establecido en los serviciosRDP,HTTPoHTTPS.
- Ruta de acceso: ruta de acceso URL del servicio web.OBSERVACIÓN: Esta configuración solo está disponible si elTipo de servicioestá establecido en los serviciosHTTPoHTTPS.
 Una vez que haya creado un servicio, puede iniciarlo. Consulte Iniciar un servicio.
Entregue su opinión