Iniciar un servicio
    Puede iniciar un servicio de subdispositivo a través de una sección .
Servicios
 específica en FactoryTalk® Remote Access™
 Manager- En el , seleccione el subdispositivo.
- En el panel derecho, expanda la secciónServiciospara ver todos los servicios del subdispositivo.
- Seleccione el servicio que desea iniciar y haga clic enIniciar.La herramientaAcceso interactivoestablece automáticamente una conexión VPN con el dispositivo al que está conectado el subdispositivo. De esta manera, se le concede acceso a la subred del dispositivo, por lo que puede llegar al subdispositivo y hacer que se ejecute su servicio.
Entregue su opinión