Derechos
Hay dos tipos de derechos disponibles para
FactoryTalk® Remote Access™
: derechos de dominio y derechos de Runtime.
OBSERVACIÓN:
Consulte Cómo activar un derecho para obtener información sobre cómo activar un derecho.
Consulte Derechos en el manual en línea de
FactoryTalk® Hub™
para obtener más información sobre la compra y asignación de derechos.Tipos de derechos y actualizaciones
- Derechos depermiten conectar HMI o IPC conFactoryTalk® Remote Access™Runtime:FactoryTalk® Remote Access™y determinar las operaciones que concede esa conexión. De forma predeterminada, los dispositivos se proporcionan con un derecho de Runtime que puede consistir en un derechoProoBasic.OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre qué licencia se asigna a cada dispositivo de forma predeterminada, consulte las secciones de dispositivos que se enumeran en Componentes del sistema.Puede actualizar cualquier derecho Basic comprando una licencia Pro en el Portal de comercio de su organización.La actualización al derecho Pro le permite obtener funciones adicionales. Esto significa que el derecho Basic sigue asignado al dispositivo y no puede cambiar el host del derecho Basic a otros dispositivos.OBSERVACIÓN:
- Si desea desasociar un derecho Basic, primero debe desasociar cualquier actualización de derecho Pro, si la hay.
- Si quita un dispositivo de un dominio, todos los derechos asignados al mismo estarán disponibles para el cambio de host.
Consulte la tabla siguiente para obtener más información sobre los derechos Basic y Pro:DerechoDescripciónFactoryTalk® Remote Access™Runtime BasicLos derechos básicos permiten la transferencia de archivos, la administración de tareas y capacidades mínimas de VPN.OBSERVACIÓN: Los terminales gráficos OptixPanel™ Compact muestran un botónActualizarjunto al tipo de derecho básico, en el panel derecho de laVista de dominio, en la sección Derechos. Este botón le permite actualizar el derecho Basic al derecho Pro adquiriendo solo los servicios que aún no están incluidos en el derecho Basic.FactoryTalk® Remote Access™Runtime ProLos derechos Pro permiten el acceso VPN a todos los dispositivos de la red de dispositivos, la transferencia de archivos y la gestión de tareas. - DerechosEste derecho de dominio se puede comprar en volúmenes de 1/2/5/10/25/50 conexiones de dispositivo simultáneas.FactoryTalk® Remote Access™1/2/5/10/25/50 Concurrent Connections:
- Paquete de prueba deEste paquete de derechos incluye un derecho de dominio para conexiones simultáneas y cuatro derechos de Runtime. Consiste en un paquete de derechos temporales que incluye:FactoryTalk® Remote Access™:
- DerechosFactoryTalk® Remote Access™2 Concurrent Connections*
- Dos derechosFactoryTalk® Remote Access™Runtime Basic
- Dos derechosFactoryTalk® Remote Access™Runtime Pro
*Una vez que su representante de ventas active el paquete de prueba, encontrará el dominio recién asignado enFactoryTalk® Remote Access™Manager.OBSERVACIÓN: Consulte Derechos de prueba en el manual deFactoryTalk® Hub™para obtener más información sobre este tema.
Caducidad de los derechos
Cuando un derecho caduca, el dominio conectado a él también caduca.
- Losderechos deson perpetuos, incluidas las actualizaciones de derechos de Runtime.FactoryTalk® Remote Access™Runtime
- Losderechoscaducan después de 365 días y se activa un período de gracia de 7 días después de la fecha de caducidad para poder renovarlos a través deFactoryTalk® Remote Access™1/2/5/10/25/50 Concurrent ConnectionsFactoryTalk® Hub™. Si el derecho no se renueva dentro del período de gracia, el usuario podrá seguir accediendo al dominio pero no podrá realizar ninguna acción en él.Seleccione la entrada para permitir que cada administrador y propietario reciba un correo electrónico todos los días durante el período de gracia, informándoles de los días que faltan para que caduque el derecho.OBSERVACIÓN: 60, 30 y 10 días antes de que caduque elderecho, se envía un correo electrónico a todos los usuarios administradores y propietarios para informarles de la fecha límite de caducidad.FactoryTalk® Remote Access™1/2/5/10/25/50 Concurrent Connections
- Paquete de prueba de FactoryTalk Remote Access Runtime:Los derechos de Runtime incluidos en el paquete de prueba caducan cuando caduca el derechoFactoryTalk® Remote Access™2 Concurrent Connections. Después de caducar, no comienza ningún período de gracia.OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre la duración y la fecha de caducidad de la suscripción al paquete de prueba, póngase en contacto con su representante de ventas.OBSERVACIÓN: Aparecerán mensajes de notificación cada vez que inicie sesión en el servicio para informarle del número de días restantes en el derecho de paquete de prueba. Una vez finalizado el período de prueba, no podrá usar el servicio hasta que obtenga una suscripción.
OBSERVACIÓN:
Puede registrar un dispositivo en un dominio mientras el mismo dispositivo está registrado en otro dominio.
Vea sus derechos en FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
- Acceda aFactoryTalk® Remote Access™Manager.
- En el panelPermisos/Información, abraDerechos. En esta sección se muestran los derechos de los dominios y los tiempos de ejecución de los dispositivos de su organización.OBSERVACIÓN: En esta área, puede ver cuántos derechos se han asignado y cuántos están aún disponibles.
Vea sus derechos en FactoryTalk® Hub™
FactoryTalk® Hub™
Entregue su opinión