FactoryTalk Optix Studio
Descargue
FactoryTalk®Optix Studio™
de la Página de destino de FactoryTalk Optix e instálalo. A continuación, puede empezar a utilizarlo sin necesidad de comprar un derecho.- En la secciónVersiones, seleccioneDescargar.OBSERVACIÓN: Consulte Página de destino de FactoryTalk Optix para obtener más detalles sobre este tema.

- Active la casilla de verificación junto aFactoryTalk Optix Studioy en la esquina superior derecha, seleccione la primera instancia de
Descargar ahoraen la parte superior. - Desplácese para leer el CLUF y seleccioneAceptar y descargar.El progreso de la descarga se muestra en elAdministrador de descargas.
- Una vez completada la descarga, en la esquina inferior izquierda, seleccione la flecha arriba para seleccionarMostrar en la carpetay, a continuación, haga doble clic en el archivo.exe.
- SeleccioneAcepto el acuerdoy complete la configuración para instalarFactoryTalk®Optix Studio™
FactoryTalk®Optix Studio™
está instalado y listo para usar.Entregue su opinión