Inicio de tiempo de ejecución

Si inicia la aplicación como un servicio, el tiempo de ejecución se iniciará automáticamente, sin necesidad de que un usuario inicie sesión. En este caso, no puede utilizar un motor de presentación nativo. El tiempo de ejecución funcionará independientemente de si tiene una interfaz de usuario, por ejemplo, en el caso de una puerta de enlace.
CONSEJO: Consulte
Configurar un motor de presentación
en la Ayuda en línea de
FactoryTalk®Optix
.
Si la aplicación no se ejecuta como un servicio, debe iniciar sesión para permitir que el tiempo de ejecución se inicie.
  1. Una vez que haya instalado las Herramientas de tiempo de ejecución, haga clic en
    Configurar
    para iniciarlas y seleccione
    Ejecutar FactoryTalk Optix como servicio
    .
  2. Implemente la aplicación en el dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal