Implementar una aplicación FactoryTalk Optix
Rockwell Automation
Los dispositivos de destino ejecutan automáticamente Aplicaciones FactoryTalk Optix
durante la implementación.
CONSEJO:
Los dispositivos que no tienen instalado el servicio de actualización o a los que se les ha transferido manualmente la aplicación en tiempo de ejecución requieren que inicie manualmente la aplicación en el dispositivo o configure la aplicación para el inicio automático.
Utilice
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
para implementar en dispositivos locales o remotos. Utilice Editor web de FactoryTalk Optix Studio
para implementar solo en dispositivos remotos. FactoryTalk Optix Studio
utiliza FactoryTalk Remote Access
para implementar en dispositivos remotos.
IMPORTANTE:
Si ya se está ejecutando una aplicación
Aplicación FactoryTalk Optix
en un dispositivo de destino, la implementación de otra aplicación Aplicación FactoryTalk Optix
detiene y quita la otra aplicación.Requisitos previos
- (opcional) Configure el motor de presentación para el modo en el que va a ejecutarFactoryTalk Optix.Consulte Configurar motores de presentación.
- Confirme queFactoryTalk Optixse ejecuta en el dispositivo de destino.IMPORTANTE: Para que funcione correctamente al ejecutarse como una aplicación,FactoryTalk Optixrequiere que el puerto TCP 49100 sea accesible y un nombre de usuario válido con una contraseña configurada.
- Confirme que el dispositivo de destino tiene un derecho válido.IMPORTANTE: Si el dispositivo de destino no tiene un derecho válido,Aplicaciones FactoryTalk Optixse ejecuta en modo de demostración y se detiene automáticamente después de 2 horas.
- Configure un dispositivo.IMPORTANTE: Configure un dispositivo local o remoto. Para configurar un dispositivo local, consulte Administrar dispositivos de destino. Para configurar un dispositivo remoto, abraFactoryTalk® Hub™y acceda aFactoryTalk Remote Access. En la ayuda en línea de FactoryTalk Remote Access, consulteVista de dominioy desplácese hastaPara agregar un dispositivo. El dispositivo remoto también debe tener el clienteFactoryTalk Remote AccessRuntime instalado y configurado. En la ayuda en línea de FactoryTalk Remote Access, consulteConfiguración del cliente.
- Cómo implementar una aplicación FactoryTalk Optix
- Seleccione el dispositivo configurado.Para obtener más información, consulte Seleccionar un dispositivo de destino.
- Si ha seleccionado un dispositivo remoto, establezca una conexión VPN con ese dispositivo.Seleccioneo establezca una conexión de escritorio remoto seleccionando
VPN.
Escritorio remoto - Seleccione.Ejecutar
- Introduzca la contraseña del usuario para el dispositivo de destino y seleccioneAceptar.CONSEJO: Si implementa un proyecto en un dispositivo de destino en el que ya se está ejecutando un proyecto con el mismo nombre, se le pediráActualizaroReemplazarel proyecto en tiempo de ejecución.
- Actualizaranula los elementos del proyecto en tiempo de ejecución, pero conserva los archivos de la aplicación en el dispositivo.
- Reemplazaranula todos los archivos de proyecto y aplicación en tiempo de ejecución que había en el dispositivo. Los archivos de aplicación reemplazados no se pueden recuperar.
- Para desconectarFactoryTalk Optix Studiodel dispositivo de destino, cierreSalida.La aplicación se sigue ejecutando en el dispositivo de destino, peroFactoryTalk Optixya no está conectado, por lo que los mensajes ya no aparecen en el panel Salida.
- Para detenerAplicación FactoryTalk Optixen el dispositivo de destino, seleccione.
Detener
Si desinstala Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime, la próxima vez que inicie sesión la aplicación se reiniciará automáticamente. No puede implementar una aplicación después de desinstalar Herramientas de FactoryTalk Optix Runtime, ya que la desinstalación quita el servicio de actualización.
deploy
Entregue su opinión