Configurar un editor de recetas
Configure el editor de recetas para gestionar las recetas en tiempo de ejecución.
- En la barra de herramientas, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioneWidgets.
- Arrastre elEditor de recetasa la carpetaUIenVista del proyecto.
- En laVista del proyecto, cree una instancia deEditorDeRecetas (type).
- EnPropiedades, enRecipeSchemaAlias, cree un vínculo dinámico con el objetoEsquema de receta.
- (Opcional) EnPropiedades, configureAspecto,Tamaño y diseñoyEventos.
Entregue su opinión