Configurar una receta

Cree un esquema de receta que utilice las variables Ingredient01, Ingredient02 e Ingredient03.
Para obtener más información, consulte Configurar un esquema de recetas.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono Abrir página de panel
    Abrir página de panel
    .
  2. En el editor, seleccione
    Configurar una receta
    .
  3. Seleccione
    Nueva receta
    .
  4. En
    Nombre
    , introduzca un nombre para el esquema de recetas y seleccione
    Siguiente
    .
  5. En
    Nodo de destino
    , seleccione el nodo del proyecto que contiene las variables que se usarán como ingredientes y seleccione
    Siguiente
    .
    El nodo de destino puede ser la carpeta
    Modelo
    , un objeto dentro de la carpeta
    Modelo
    o un nodo con variables de controladores.
    CONSEJO: Para definir variables de varios nodos como ingredientes, cree un objeto dedicado en la carpeta
    Modelo
    y agregue variables dentro de él. A continuación, cree un vínculo dinámico entre las variables y los ingredientes. Seleccionar este objeto como nodo de destino facilita la selección de ingredientes.
  6. Seleccione
    Nueva base de datos
    .
  7. En
    Nombre
    , introduzca
    RecipeDB
    y seleccione
    Siguiente
    .
  8. Seleccione las variables que se usarán como ingredientes (por ejemplo,
    Ingredient01
    ,
    Ingredient02
    ,
    Ingredient03
    ), y seleccione
    Siguiente
    .
  9. Revise el resumen de la receta y seleccione
    Salir
    .
En
Vista del proyecto
,
EsquemaDeReceta1
aparece en
Recetas
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal