Métodos abreviados de teclado
FactoryTalk Optix Studio
admite estos métodos abreviados de teclado.Global
Acceso directo | Descripción |
|---|---|
F1 | Abrir la ayuda de FactoryTalk Optix . |
Ctrl C | Copiar el elemento seleccionado. |
Ctrl V | Pegar el elemento copiado en la ubicación seleccionada. |
Ctrl Z | Deshacer la acción anterior. |
Ctrl Y | Rehacer la acción anterior. |
Ctrl S | Guardar el proyecto de Aplicación FactoryTalk Optix actual. |
F5 | Ejecutar Aplicación FactoryTalk Optix . Para obtener más información, consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix. |
Ctrl Shift F | Buscar texto en el proyecto actual. Para obtener más información, consulte Buscar texto en un proyecto. |
Ctrl Shift H | Buscar y reemplazar texto en el proyecto actual. Para obtener más información, consulte Reemplazar texto en un proyecto. |
Delete | Eliminar el elemento seleccionado. |
Esc | Descartar ediciones o cerrar un cuadro de diálogo. |
Alt Enter | Agregar una nueva línea. |
Enter | Interactuar con el elemento seleccionado. |
Paneles
Los siguientes métodos abreviados se aplican a los paneles de
FactoryTalk Optix Studio
. Para obtener más información sobre los paneles de FactoryTalk Optix Studio
, consulte GUI de FactoryTalk Optix Studio.Acceso directo | Descripción |
|---|---|
Up arrow | Seleccionar el elemento anterior. |
Down arrow | Seleccionar el siguiente elemento. |
Right arrow | Expandir el elemento seleccionado. |
Left arrow | Contraer el elemento seleccionado. |
Alt Left arrow | Seleccionar el elemento seleccionado anteriormente en la Vista del proyecto . Para obtener más información, consulte Vista del proyecto. |
Alt Left arrow | Seleccionar el siguiente elemento en la Vista del proyecto . Para obtener más información, consulte Vista del proyecto. |
Shift | Seleccionar todos los elementos entre el elemento seleccionado y el elemento en el que se ha hecho clic. |
F2 | Cambiar el nombre del elemento seleccionado. |
Diccionario de localización
Para obtener más información acerca de los diccionarios de localización y la traducción de cadenas, consulte Editor de localización.
Acceso directo | Descripción |
|---|---|
Ctrl A | Seleccionar todas las claves y valores de la tabla de traducción. |
Editor de UI
Los siguientes métodos abreviados se aplican al editor que le permite organizar objetos gráficos y crear interfaces de usuario para
Aplicaciones FactoryTalk Optix
. Para obtener más información, consulte Editor.Acceso directo | Descripción |
|---|---|
Up arrow | Mover el objeto seleccionado hacia arriba en la cuadrícula. |
Down arrow | Mover el objeto seleccionado hacia abajo en la cuadrícula. |
Left arrow | Mover el objeto seleccionado hacia la izquierda en la cuadrícula. |
Right arrow | Mover el objeto seleccionado hacia la derecha en la cuadrícula. |
Shift Up arrow | Mover el objeto seleccionado hacia arriba y alinearlo con la cuadrícula. |
Shift Down arrow | Mover el objeto seleccionado hacia abajo y alinearlo con la cuadrícula. |
Shift Left arrow | Mover el objeto seleccionado hacia la izquierda y alinearlo con la cuadrícula. |
Shift Right arrow | Mover el objeto seleccionado hacia la derecha y alinearlo con la cuadrícula. |
Entregue su opinión