GUI de FactoryTalk Optix Studio

A continuación se muestra un ejemplo de la interfaz gráfica de usuario (GUI) en tiempo de diseño.
Componentes de FactoryTalk Optix Studio
La interfaz de FactoryTalk Optix Studio muestra la Vista del proyecto, la Vista Tipo, el panel de salida, el espacio de trabajo, la barra de herramientas, las opciones de formato, los controles de idioma y zoom, el panel de Propiedades y el panel de Eventos. Cada sección está etiquetada para facilitar su identificación.
Elementos de la interfaz
Elemento
Nombre
Descripción
1
Comandos que se aplican a todas las partes de la interfaz.
2
Modelo de información del proyecto que muestra el contenido y la estructura del proyecto en los nodos. Un nodo puede ser un elemento primario que contiene nodos secundarios.
3
Tipos de objeto y tipos de variable en los que se basan las instancias de los objetos. Los tipos predefinidos se agrupan en carpetas según su propósito. Los tipos personalizados se agrupan en carpetas que reflejan la estructura de
Vista del proyecto
.
4
Mensajes relacionados con el funcionamiento de
Aplicación FactoryTalk Optix
. Las aplicaciones que se ejecutan y se conectan a
FactoryTalk Optix Studio
aparecen en
Salida del emulador
. Resultados de la búsqueda de proyectos.
5
Fichas
Fichas de los objetos abiertos que se están modificando en el editor. Si pasa el cursor sobre una pestaña para seleccionar Icono Cerrar sin guardar el proyecto, se le solicitará que guarde los cambios.
6
Barra de herramientas del editor
Comandos que se aplican al tipo de objeto que se modifica en el editor.
7
Editor gráfico de objetos. Cada editor se abre en una nueva ficha y se utiliza para objetos gráficos y tipos de objetos, como los importadores de etiquetas y las recetas.
8
Establecer las propiedades del nodo seleccionado en
Vista del proyecto
o en el editor de objetos.
9
Panel Eventos
Métodos con eventos generados por el nodo seleccionado actualmente. Consulte Eventos.
10
Panel
Asistente de IA
Asistente de tiempo de diseño con tecnología de IA. Consulte Asistente de IA: Información general.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal