Asistente de IA

Asistente de IA
proporciona respuestas, orientación y solución de problemas para proyectos de
FactoryTalk Optix
.

Información general

Interactúe con
Asistente de IA
en el panel
Asistente de IA
.
Panel Asistente de IA
Panel Asistente de IA con una pregunta sobre eventos y alarmas, un área de respuesta, llamadas numeradas para los controles de la ventana, el área de contenido principal y el campo de entrada de mensajes. La captura de pantalla incluye los controles de minimizar y cerrar, una barra de desplazamiento y el cuadro de entrada en la parte inferior.
Elementos de la interfaz
Elemento
Nombre
Descripción
1
Icono
Icono Borrar el historial de chat
Borrar el historial de chat
Borra el chat actual. Es útil si desea iniciar un nuevo chat.
2
Icono
Icono de cerrar
Cerrar
Cierre el panel
Asistente de IA
.
Para alternar el panel
Asistente de IA
, seleccione
Icono de Asistente de IA
Asistente de IA
en la barra superior.
3
Mensajes de
Chat
Vea sus mensajes y las respuestas de
Asistente de IA
.
Las respuestas de
Asistente de IA
pueden incluir estas secciones para respuestas complejas:
  • Respuesta corta
    . Resumen de la respuesta. Es útil si necesita una respuesta rápida a su pregunta.
  • Detalles
    . Más información. Útil si quiere profundizar sus conocimientos sobre un tema específico. Puede contener enlaces a documentación relacionada y otros materiales.
4
Campo
Introducir mensaje
Introduzca un mensaje para iniciar o continuar un chat con
Asistente de IA
.
Envíe su mensaje pulsando la tecla
del teclado o seleccionando
Icono de envío
Enviar mensaje
.
Para obtener más información sobre cómo interactuar con
Asistente de IA
, consulte Usar Asistente de IA.

Operación

Proceso de Asistente de IA
El Asistente de IA durante el diseño recibe una solicitud del usuario, se comunica a través del protocolo NATS para buscar información, utiliza la generación aumentada por recuperación (RAG) para procesar la solicitud y envía una solicitud a los servicios de IA de Rockwell Automation. La respuesta del LLM vuelve a través de NATS, proporcionando al usuario una respuesta.
Asistente de IA
se integra con
FactoryTalk Optix Studio
como asistente en tiempo de diseño. La IA no puede escribir directamente en los controladores, cambiar los sistemas en tiempo de ejecución ni realizar acciones críticas para la seguridad. La IA no realiza cambios en su proyecto o sistema automáticamente.
La IA se comunica con
FactoryTalk Optix Studio
mediante el protocolo
NATS
. La IA utiliza un modelo de lenguaje grande (LLM) que
Rockwell Automation
aloja en la nube y al que accede mediante API seguras. Las API envían mensajes de usuario para su procesamiento y devuelven respuestas.
La IA utiliza retrieval-augmented generation (RAG) para proporcionar respuestas basadas en la documentación.
IMPORTANTE:
Asistente de IA
puede mostrar información inexacta. Consulte la documentación de
FactoryTalk Optix
para verificar sus respuestas.

Casos de uso

Asistente de IA
le ayuda a encontrar respuestas sobre
FactoryTalk Optix
sin buscar en la documentación. Use
Asistente de IA
para acceder a información, conocer las prácticas recomendadas y solucionar problemas en sus proyectos.
Obtenga orientación para tareas comunes relacionadas con
FactoryTalk Optix
:
  • Obtenga orientación paso a paso para tareas como instalar y activar
    FactoryTalk Optix Studio
    , gestionar proyectos, procesar datos de dispositivos de campo, diseñar lógica empresarial, visualizar datos, proteger la
    Aplicaciones FactoryTalk Optix
    y ampliar proyectos con NetLogics personalizados de C#.
  • Conozca más detalles de la versión actual de
    FactoryTalk Optix
    .
Amplíe sus conocimientos sobre
FactoryTalk Optix
:
  • Conozca las prácticas recomendadas para proyectos de
    FactoryTalk Optix
    .
  • Acceda a tutoriales y ejemplos prácticos.
Resuelva problemas con
FactoryTalk Optix
:
  • Encuentre respuestas a las preguntas frecuentes.
  • Compruebe los requisitos del sistema.
  • Revise las anomalías conocidas y encuentre soluciones.

Límites de uso

Asistente de IA
aplica límites de mensajes, historial de sesión y tamaño de respuesta. Estos límites ayudan a controlar la gestión de solicitudes y la entrega de respuestas.
Límites de uso
Límite
Valor
Tamaño máximo del mensaje del usuario
5 KB
Historial máximo de solicitudes de usuario por chat o sesión
100 solicitudes
Tamaño máximo de todos los mensajes por chat
1 MB
Tamaño máximo de respuesta del LLM
50 KB
Si una solicitud supera un límite,
Asistente de IA
no procesa la solicitud y muestra un mensaje de error.
Asistente de IA
le informa cuando las respuestas del LLM superan 50 KB y el sistema bloquea o trunca las respuestas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal