Ver alarmas en la zona horaria local remota

Vea las alarmas en la zona horaria local para ver los eventos de alarma de forma remota.
  1. Seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas de plantillas
    , arrastre el objeto
    Cuadrícula de alarmas
    o
    Cuadrícula de historial de alarmas
    desde
    Widgets
    a un nodo en la carpeta de
    UI
    .
  3. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto de alarma.
  4. En
    Propiedades
    , expanda
    Timestamp
    .
  5. En
    Texto
    , borre el valor actual y seleccione
    Icono Cambiar vínculo dinámico
    Cambiar vínculo dinámico
    .
  6. En la parte inferior de la ventana, seleccione
    Avanzado
    .
  7. En el editor de vínculos dinámicos avanzado, seleccione
    Insertar
    y seleccione
    Evaluador de expresiones
    .
  8. En
    Expresión
    , introduzca
    {0} + {1}
  9. En el panel
    Vínculo dinámico de {0}
    , seleccione
    Icono Cambiar vínculo dinámico
    Cambiar vínculo dinámico
    y elija
    Alias
    {Item} […]
    AlarmCondition
    Time
    .
  10. En
    Vínculo dinámico de {1}
    , seleccione
    Icono Cambiar vínculo dinámico
    Cambiar vínculo dinámico
    y elija
    Alias
    {Session}
    Sesión
    Desplazamiento de zona horaria
    .
  11. Seleccione
    Seleccionar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal