Zonas horarias

Descripción general de las zonas horarias compatibles y las propiedades de eventos para la administración de fecha y hora, incluidos los eventos de alarma y los gráficos de tendencias.

Zonas horarias compatibles

FactoryTalk Optix
admite tres zonas horarias:
  • Zona horaria estándar UTC.
  • Zona horaria local de la máquina que ejecuta el
    FTOptixApplication
    .
  • Zona horaria de sesión admitida por aplicaciones en sesiones remotas.

Propiedades de evento de fecha y hora

El formato de fecha y hora sigue las especificaciones de
DateTime
de tipo de datos de OPC UA.
Las propiedades del objeto
BaseEventType
que administran eventos de fecha y hora son:
Propiedades de evento de fecha y hora con descripciones
Propiedad
Tipo de datos
Descripción
Hora
UtcTime
Fecha y hora de la zona horaria estándar UTC + 0.
LocalTime
TimeZoneDataType
Desplazamiento en minutos entre la fecha y hora UTC y la fecha y hora local del dispositivo para la aplicación. Por ejemplo, en un dispositivo establecido en UTC + 2, el desplazamiento es de 120 minutos. Si corresponde, el desplazamiento puede incluir
DaylightSavingInOffset
.
TimeZoneOffset
TimeZoneDataType
Desplazamiento de sesión de UTC + 0 para la fecha y hora.

Zonas horarias para eventos de alarmas

En tiempo de ejecución, el objeto
Cuadrícula de datos
de los objetos
Cuadrícula de alarmas
y
Cuadrícula de registro de alarmas
muestra la hora local de los eventos en la columna
Sello de hora
.
Objeto
Sello de hora
Cuadrícula de alarmas
Establezca un vínculo dinámico en la propiedad
Hora
.
Cuadrícula de historial de alarmas
Establezca un vínculo dinámico en la propiedad
Hora
con un puntero de nodo.
En proyectos que admiten sesiones remotas, los dispositivos con configuraciones de hora local diferentes pueden mostrar distintas zonas horarias en los widgets. El sello de hora del widget se muestran en la zona horaria local del dispositivo, incluso cuando los eventos se producen en diferentes zonas horarias. En la columna
Timestamp
de la
Cuadrícula de alarmas
o la
Cuadrícula de historial de alarmas
, establezca un convertidor de tipo
Evaluador de expresiones
con la suma de las propiedades
{Item}Time
y
{Session}TimeZoneOffset
.

Zonas horarias en tendencias

En tiempo de ejecución, el objeto
Tendencia
muestra datos en el eje X en la zona horaria estándar UTC.
Utilice la propiedad
Zona horaria de referencia
del gráfico para especificar si los datos se muestran en la zona horaria local o en la zona horaria de la sesión. Si el objeto
Tendencia
se conecta a un
Registrador de datos
, habilite la propiedad
Registro de hora local
de la aplicación para almacenar datos en la zona horaria local.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal