Configurar configuraciones regionales de sesión e idiomas de reserva
Establezca la configuración regional de la sesión y configure configuraciones regionales de reserva para el idioma y el sistema de medición en tiempo de ejecución del proyecto.
- EnVista del proyecto, seleccione el nodo del proyecto.
- EnPropiedades, expandaLocalizacióny, a continuación, enConfiguraciones locales, escriba una o más configuraciones regionales separadas por comas. Por ejemplo, it-IT, Fr-FR, en-US.CONSEJO:FactoryTalk Optix Studioagrega una columna en la tablaEditor de traduccióndel objetoDiccionarioDeLocalizaciónpara cada nueva configuración regional.
- EnConfiguraciones regionales de reserva de traducción, introduzca configuraciones regionales adicionales, separadas por comas, tales como it-IT, Fr-FR y en-US.
CONSEJO:
En tiempo de ejecución,
FactoryTalk Optix
utiliza la primera configuración regional en la propiedad Configuraciones regionales
que está establecida para el proyecto o la configuración regional que está establecida para el usuario actual. Si la lista de configuraciones regionales contiene una configuración regional no compatible o una traducción no tiene el DiccionarioDeLocalización
, el proyecto utiliza la primera configuración regional de reserva.session locale
fallback locale
localization
Entregue su opinión