Configuraciones regionales
Configuración regional hace referencia a la configuración de la interfaz de usuario que se basa en el idioma y el país del usuario.
Información general
El ID de configuración regional contiene las abreviaturas de idioma y país. Por ejemplo, en-US, en-GB o it-IT. El segmento del país determina el formato de fecha y hora, el separador de datos y el sistema de medición.
Un proyecto puede admitir varias configuraciones regionales configuradas en la propiedad
Configuraciones regionales
del nodo Proyecto
.El motor de presentación de un proyecto multilingüe utiliza la configuración regional de la sesión para mostrar la interfaz. El texto de la interfaz de usuario se muestra en función de las traducciones disponibles en el objeto
DiccionarioDeLocalización
en el editor de traducción
.Para obtener más información sobre las configuraciones regionales disponibles, consulte Configuraciones regionales disponibles.
Configuración de configuración regional del usuario
La configuración regional del usuario son datos personales que especifica la configuración regional de la sesión en tiempo de ejecución. Establezca la configuración regional del usuario en la propiedad
Configuración regional
del objeto Usuario
.Si el
FactoryTalk Optix Studio
no admite la configuración regional principal, utilice C# para que las API devuelvan nodos y establezcan varias configuraciones regionales para el mismo usuario. El orden de las configuraciones regionales de usuario determina la prioridad de la configuración regional de la sesión.Cuando la configuración regional de la sesión se establece automáticamente en tiempo de ejecución basándose en la configuración regional del usuario y no se configuran configuraciones regionales de usuario, la sesión utiliza una configuración regional de reserva.
CONSEJO:
Use el objeto
Sesión de interfaz de usuario
para administrar la configuración regional de la sesión de un proyecto multilingüe que no tenga información de configuración regional de usuario. El usuario debe posteriormente seleccionar la configuración regional en tiempo de ejecución.Entregue su opinión