UploadFileCompletedEvent
Detalles de argumentos de evento y tipos de datos para UploadFileCompletedEvent, incluidas las descripciones de variables y los códigos de resultado.
Argumentos de eventos
Puede usar las siguientes variables expuestas por este alias en la lógica de aplicación: .
Para obtener más información sobre los alias, consulte Alias.
Variable | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
Result code | Enum |
|
File path | String | Ruta al archivo cargado. Vacío si falla la carga. |
Entregue su opinión