Carga de archivos

Utilice el método de carga de archivos y UploadFileCompletedEvent para monitorizar y controlar las cargas de archivos en las sesiones del motor de presentación web. Comprenda las restricciones y el comportamiento del explorador para una gestión segura de archivos.
IMPORTANTE:
La carga de archivos sobrescribe archivos con nombres y extensiones duplicados en la carpeta de destino.

Información general

Utilice el método Upload file para desencadenar cargas de archivos en una sesión del motor de presentación web. Adjunte el método a un evento de la interfaz de usuario, como un evento MouseClick, y especifique la ruta de la carpeta de salida para el archivo cargado. UploadFileCompletedEvent se activa cuando se completa la carga, proporcionando el ID de la operación, el código de resultado y la ruta de acceso del archivo. Utilice estos argumentos para gestionar los resultados de la carga, mostrar el estado o procesar el archivo cargado en la aplicación.

Restricciones

Las operaciones de carga de archivos incluyen varias restricciones para la seguridad y la coherencia:
  • La carga de archivos solo se permite en la carpeta
    ProjectFiles
    y sus subcarpetas, excepto en las carpetas
    NetSolution
    y
    PKI
    .
  • El tamaño máximo de carga es de 50 MB por archivo.
  • La carga de archivos sobrescribe archivos con nombres y extensiones duplicados en la carpeta de destino.
  • La carga de archivos solo se concede con permisos de lectura y escritura; no se permite el permiso de ejecución.
  • La carga de archivos debe cumplir con la política de origen local permitida.
  • Durante la implementación, se muestra un cuadro de diálogo de advertencia si el método Upload file está presente, recordando que se debe validar el contenido cargado por motivos de seguridad.
  • De forma predeterminada, solo los usuarios que hayan iniciado sesión pueden cargar archivos.
IMPORTANTE:
FactoryTalk Optix
no garantiza que los archivos cargados estén libres de contenido malicioso. Debe validar los archivos cargados antes de usarlos en el proyecto.

Exploradores web

El explorador web controla la selección de archivos y los parámetros de carga.
Aplicaciones FactoryTalk Optix
solo inicia y detecta cuándo comienza la carga de archivos.
La carga de archivos no es compatible con el motor de presentación nativo. Si se intenta, se muestra una advertencia en el registro.
Para obtener información específica sobre los exploradores web compatibles, consulte las
Notas de la versión de FactoryTalk Optix
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal