Configurar el tiempo de espera de inactividad de una sesión

Utilice
IdleTimeoutEvent
para aplicar un tiempo de espera de inactividad a toda la sesión. Un tiempo de espera puede activar cualquier evento personalizado.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en la carpeta
    UI
    y seleccione
    Nuevo
    Sesión de interfaz de usuario
    .
    SesiónDeInterfazDeUsuario# (type)
    aparece en la
    Vista del proyecto
    .
  2. (opcional) Pase el cursor sobre
    SesiónDeInterfazDeUsuario# (type)
    , seleccione
    Icono Editar
    e introduzca un nuevo nombre para la sesión de interfaz de usuario.
  3. En
    Propiedades
    , establezca estos valores:
    • Duración del tiempo de espera de inactividad
      . Introduzca la duración del tiempo de espera.
    • Tiempo de espera de inactividad activo
      . Se debe establecer en
      Verdadero
      .
  4. En
    Eventos
    , después de
    IdleTimeoutEvent
    , seleccione
    Icono Agregar en negro
    Agregar nuevo método
    , expanda
    Comandos
    y seleccione el comando que se ejecutará cuando se active el evento de tiempo de espera.
  5. Aplique la sesión a los motores de presentación:
    1. En la
      Vista del proyecto
      , seleccione un motor de presentación.
    2. En
      Propiedades
      , en
      Sesiones
      , seleccione el tipo de sesión de interfaz de usuario.
    Para obtener más información sobre los motores de presentación, consulte Motores de presentación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal