Tiempo de espera de inactividad
Un tiempo de espera de inactividad es un período configurable de inactividad en la
FactoryTalk Optix
. Cuando no se detecta ninguna actividad del usuario, como movimientos del cursor, acciones de teclado o interacciones con objetos gráficos, la aplicación puede desencadenar un evento personalizado.
CONSEJO:
Puede aplicar un tiempo de espera de inactividad a una pantalla específica o a toda una sesión. Para configurar un tiempo de espera de inactividad, la aplicación debe tener objetos gráficos interactivos.
Para obtener más información, consulte:
idle timeout
Entregue su opinión